This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65930:如何避免 TPS65931211RWERQ1发生这种热关断

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523393/tps65930-how-to-avoid-this-thermal-shut-down-of-tps65931211rwerq1

器件型号:TPS65930
主题:AM62A3中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI、

我正在将 TPS65931211RWERQ1 PMIC 与 AM62A3一起使用、我想检查温度过高是否会影响 PMIC 的断电、
我无法通过找到我可以得到的十六进制值。

以及如何避免这种热关断。

此致
Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我认为 数据表的第8.3.4节"热监测"及其各小节对此进行了介绍。  具体而言、如果存在热关断事件、则会将其写入状态寄存器。 根据 SHUTDOWN 电平、INT_MODERATE_ERR 寄存器中的 TSD_ORD_INT 将被设置、或者 INT_SEVERE_ERR 寄存器中的 TSD_IMM_INT 将被设置。 STAT_SEVERE_ERR 寄存器中还有 TSD_IMM_STAT 位、用于提供当前状态(而我列出的其他位是锁存位、用于在器件恢复后向您指示、以便您可以将其读出。  

    此致、

    Katie