This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:在 PSM 模式下时发生过冲

Guru**** 2811545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521416/tps62822-overshoots-when-in-psm-mode

器件型号:TPS62822

工具/软件:

您好的团队、

以下电路用于将电压从5V 降至3.3V。
在非连续模式下运行时、向 SW 引脚施加超过额定电压的电压。
在这种情况下、SW 引脚的绝对最大额定值是否应基于直流或交流?
如果我按原样使用它、是否有任何问题?
此外、我应该怎么做才能防止这种情况发生?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    感谢使用 E2E。

    在开关 点处、交流值有效。 一切看起来都很好、这是默认行为。

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    感谢您的答复。
    我了解您在交流特性中看到了什么。
    但交流特性高达10ns、而该波形约为12ns。
    我可以假设这不是问题吗?
    此外、如何减少这种过冲?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    12ns 时没有问题、对。 使用缓冲器减少过冲意味着 SW 引脚上的 C/R 组合连接到 GND、请参阅应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt465/slyt465.pdf?ts = 1748942993882 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    只有12ns 的时间正常、是在轻负载条件下、对吧?
    请告诉我、因为我不清楚何时可以超过10ns 与何时可以超过10ns 之间的差异。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    每次器件独立于负载/模式进行开关时、交流规格都有效。 电压峰值在短时间(10ns)内可高达10V。 如果您有8伏峰值、持续12纳秒、 我认为这不是问题。

    此致、
    SEPP