This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155EVM-SEPIC:使用 LM5155设计输出+/- 200、0.3A 非隔离式电源

Guru**** 2512035 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522642/lm5155evm-sepic-use-lm5155-to-design-an-output---200-0-3a-non-isolated-power-supply

器件型号:LM5155EVM-SEPIC
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具/软件:

您好 IT 专家、  

我将使用 LM5155控制器设计正负输出电源、如下所示:

输入电压: 9 - 18V

输出电压:+200V/-200V

输出电流:300mA

  LM5155是否满足上述设计要求? 请提供建议。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:  

    升压比非常高、因此建议使用反激式拓扑。  LM5155也可用于反激式拓扑。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    感谢您的建议!

    对不起,我忘了声明,事实上,我 想得到一个非隔离拓扑。 但反激式拓扑是隔离架构。 那么、 您是否可以为电源推荐非隔离式拓扑?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meng、  

    对于非隔离式设计、您可以使用这样的设计。  

    对于 SEPIC 和反激式转换器中的2轨输出、只直接调节其中一个轨。 反激式拓扑的优点是您可以使用变压器的匝数比。

    此致、

    Mounika.