This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922EVM:询问平衡电流计算和并联 MOSFET

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523377/bq76922evm-enquire-about-balancing-current-calculation-and-parallel-mosfet

器件型号:BQ76922EVM

工具/软件:

问题1

内部电芯均衡

1.数据表(PG6)

2、数据表(pg14)

3.

使用的电池(Vcell):最大4.2V

公式:

内部电芯均衡电流= Vcell/RCB =4.2/48 (以2.显示)= 87.5mA

因此、4.2V/42 Ω= 100mA。 42 Ω 是获得100mA 所需的最小电阻值。 我的计算是否正确?

问题2.

我希望 以红圈和绿圈的形式添加额外的 MOSFET、从而并联 CHG MOSFET 和 DSG MOSFET、以便在我使用30A 时减小流过每个 MOSFET 的电流。 但我的担心是电路中还有一个用于预充电和预放电的 MOSFET、这已经可以减小浪涌电流。 是否有任何冲突要添加它或...?