This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:原理图检查

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523149/tlv61070a-schematic-check

器件型号:TLV61070A

工具/软件:

您好的团队、

如果使用 与以下相同的 TLV61070A 组件、它是否会具有稳定的3.3V 输出?

谢谢!

此致、

Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    这张图片不清楚、此 IC 的器件型号是什么? 您有数据表吗? 此 IC 的 Vref 是什么?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我想检查一下、对于 TLV61070A、使用4.7uH 是否适用于3.3V 输出。

    非常感谢!

    此致、

    Alice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    4.7uH 电感器在推荐范围内、我认为没有问题。

    此致、

    木林