This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:浪涌电流保护

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521338/lm76005-inrush-current-protection

器件型号:LM76005

工具/软件:

您好:

我的客户在以下条件下使用 LM76005。

 - VIN=48V、Vout=12V、Iout=2A (典型值)

他们被要求支持10A/1ms 的浪涌电流规格。

是否有办法使用 LM76005的 OCP 功能等来支持该规格?

谢谢、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH

    [引述 userid="443028" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521338/lm76005-inrush-current-protection

    他们被要求支持10A/1ms 的浪涌电流规格。

    [/报价]

    我不太明白这项要求。 我假设他们想控制进入转换器的输入电流的压摆率。 可以通过实现输入滤波器来控制输入电流压摆率、 可以使用 软启动功能将其值限制在所需值以下。

    软启动会限制启动期间输出电压的压摆率。 通过控制输出压摆率、可控制输入电流

    这 是用于实现这一点的简化分析、  

    DVO/dt = Vout/TSS                              ...1.

    假设没有负载、只有输出电容器的充电电流将流经电感器  

    IOUT = I_Cout                                  .. 2.

    其中、

    I_Cout = Cout * DVO/dt

    要计算输入压摆率、可以使用输出电流和输入电流之间的关系

    IIN = IO/D  (D =占空比)

    因此

    Iin = Cout/D * Vout/TSS

    请注意、占空比会在启动期间发生变化、并且在启动时为最小值。 应使用该值来计算浪涌电流的最大值。

    希望这有所帮助

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用直流/直流输出为外部连接的器件供电。

    该外部器件的初始要求为10A/1ms。

    该直流/直流转换器中的最大电流为5A、因此我担心 OCP。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、年轻

    [引述 userid="599623" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521338/lm76005-inrush-current-protection/5855527 #5855527"]

    该外部器件的初始要求为10A/1ms。

    该直流/直流转换器中的最大电流为5A、因此我担心 OCP。

    [/报价]

    如果理解正确、他们需要10A 持续1ms。 在这种情况下、器件将无法支持10A 浪涌电流、就会达到您前面提到的电流限制。 您需要在输出端使用非常大的电容器来暂时支持它。 但是、1ms 的时间非常长。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare