This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:UVLO 唤醒电压

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520289/tps65295-uvlo-wake-up-voltage

器件型号:TPS65295

工具/软件:

大家好!


我对 TPS65295有疑问。

您是否有关于以下 UVLO 的唤醒电压正常分布的任何数据?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    6 Σ、最大值为4.4V、最小值为3.8V、典型值为4.1V。  

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:


    感谢您的答复。

    我可以获取一些文档等吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    塔哈尔本周就要出门了。 请预计下周会有回复。

    谢谢您、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我没有任何文档可供共享、我在生产期间从特性数据中获得了这些值。 我们从 Starfish 中提取了这些数据并提供给了您。   

    谢谢!   

    Tahar