This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:级联连接的端接

Guru**** 2815345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523097/tlc5971-termination-of-cascade-connections

器件型号:TLC5971

工具/软件:

大家好。
我对 TLC5971的级联连接有疑问。
目前、我有多个 TLC5971级联到照明 LED、但当我连接的 TLC5971比从微控制器发送的 SPI 信号更多时、会采用第一个 TLC5971的信号、并且 LED 会亮起。

详细信息
(1)从微控制器发送 TLC5971 x 6个信号(72个通道)。
(2)连接12个 TLC5971s、这超过了要发送的 SPI 信号数量。
(3)第七个及之后的 TLC5971也会亮起。
(第七个 TLC5971在与第一个 TLC5971相同的地址开启。)

我想仅点亮发送的 SPI 信号数量。 如果我误连接了更多 TLC5971、是否有任何设置可以防止 TLC5971的照明超过 SPI 信号?

BR、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您只发送一次灰度数据吗? 如果是、数据不会到达最后6个驱动程序。 如果您多次发送它、这是合理的。

    连接12个驱动器时、请尝试每次发送12*12个通道的数据、并提供最后6个驱动器0灰度。

    此致、

    Suchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suchen:

    我总是想发送 SPI 信号、因此我采用第二种思路。

    由于我不知道可能有多少 TLCS 误级联、因此我想以某种方式限制照明、但似乎唯一的选择是始终发送更多信号(假设它们可能连接错误)。

    感谢您的回答!

    BR、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请注意、如果您想发送更多数据、第一个数据将到达最后一个通道。 因此、您必须知道链中有多少个芯片才能确定确切的命令。

    此致、

    Suchen