This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:有关展频的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522647/lm5143-q1-questions-about-spread-spectrum

器件型号:LM5143-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5143

工具/软件:

尊敬的专家:  

在使用 LM5143电源芯片时、我的客户 STELL 遇到了超出标准的 EMI 辐射问题。 它们使 原始固定频率(200kHz) 发生变化。 将 DITH 引脚从上拉电容器更改为与接地端相连的470nf 电容器后、现在重新测试并通过辐射。

但也有一些问题:
Cdith = 470nf 是否是合理值(规格中的典型应用电路使用10nF)?
2.调整 Cdith 是否调整三角波的周期?

3.从固定频率变为扩频是否会影响功率芯片的效率?
4. DITH 引脚测量的三角波周期是否与 RT 引脚设置的展频周期相对应? 什么是关系。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jerry

    今天 EOD、我会回来联系您。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在这里提供一些答案。

    1.Cdith 通常为10nF、以提供910kHz 至10kHz 的调制频率、与测量的 RBW 相同。 有关更多详细信息、请参阅此处的第9部分和第18部分: https://www.how2power.com/other/EMI_Guide.php

    2.是的。

    3、没有

    4. RT 设定开关频率。 也请参阅数据表。