This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:20节镍氢电池。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521831/bq24600-20cell-ni-mh

器件型号:bq24600
主题: BQ24610中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我使用20节镍氢电池。 可以将充电 IC 与 BQ24600配合使用吗?
如果否、您能推荐其他器件吗?

VIN = 24V
*可调整。

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    最大电池电压是多少?

    它是32V=(20*1.6)

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的答复。

    否、单节= 1.2V。
    因此、20*1.2=24V

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    [报价 userid="374182" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521831/bq24600-20cell-ni-mh ]Vin= 24V

    这需要增加到比最大电池电压高1.5V-2V。

    我建议使用 BQ24610而不是 BQ24600。 虽然 这两款器件都没有 专门为镍氢电池(NiMH)定制、但具有精心的配置和外部控制、因此可以对其进行调整以为镍氢电池充电。

    建议的步骤如下:

    1. 设置充电电压:配置电压调节环路、以匹配镍氢电池包的典型峰值电压。  
    2. 编程充电电流:确定合适的充电电流、通常在0.1C 到0.5C 之间  
    3. 实现外部端接:由于 BQ24610不支持 μ−ΔV 检测、请使用外部微控制器或监测电路通过监测压降或温升来检测满电荷、然后通过 CE (充电使能)引脚禁用充电。
    4. 安全计时器:利用 BQ24610的安全计时器作为备份、在预定的时间段后终止充电、从而降低过度充电的风险。

    此致、

    基督教