This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:充电终止问题

Guru**** 2599775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518239/bq25750-charging-termination-problem

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件:BQ25756

工具/软件:

您好、我正在使用此芯片为锂离子电池 BB-2590/U 充电 

工作输入电压范围为9V 至36V、充电电流为2.5A。 FB 分压器设置为为为电池提供16.5V。
-当电压接近此值时、充电器将在充电模式和充电模式之间循环。 我使用的是评估模块接线。 哪里可能出现问题、我是否需要对 FB 输入进行滤波?
-另一个问题是,如果我接近电池电压与 VIN 电源电压,电路开始快速循环,就像有不必要的振荡。
充电电压为93% x VFB_REG。 电池中的各个电芯并联。 感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vojtech、

    感谢您的研究。

    我有几个一般性问题:

    • 您能否读取 BQ25756的寄存器并向我发送寄存器文件?
    • 如果可能、您能否分享原理图?

    -当电压接近该值时、充电器将在充电模式和充电模式之间循环。 我使用的是评估模块接线。 哪里可能出现问题、我是否需要对 FB 输入进行滤波? [/报价]

    设置 EN_PFM=0是否可以修复充电器的行为? 我们建议在充电电流小于2A 时采用这种方法。

    Unknown 说:
    另一个问题是、如果我使用 VIN 电源电压接近电池电压、电路就会快速开始循环、就好像存在不必要的振荡一样。 [/报价]

    如果可能、您能给我发送所看到波形吗?

    设置 EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 0是否改善充电器的行为?

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置 EN_PFM=0是否可以修复充电器的行为? 我们建议在充电电流小于2A 时采用此方法。

    即使 EN_PFM=0、也会出现该问题。 当 VIN 接近电池电压时、BQ25750会循环开/关、这可以在闪烁的 LED PG、STAT1、STAT2上观察到。

    原理图:

    /resized-image/__size/1477x1108/__key/communityserver-discussions-components-files/196/4186.Charger.png

    此致、
    Vojtech Vyplel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vojtech、

    感谢您发送原理图。 我有一些建议:

    • 我不建议将 AONS66917用于开关 FET。 FET 的输出电容过高、无法与 BQ25750配合使用。 您可以改用 AON66920吗?
    • 在 FB 上放置一个 RC 滤波器来滤除噪声可能会有所帮助。 将 FB 电阻分压器移至更靠近 BQ25750的位置也可能有所帮助。

    我还有其他一些测试问题:

    • 电路振荡时、您能否进行 VBAT、IBAT、SW1和 SW2的波形捕获?
    • 是否每次对每个电路板都发生这种振荡?
    • 这种振荡是仅在1个输入电压下发生、还是在每个输入电压下都发生振荡?
    • 顺便说一下、您是否可以访问 BQ25750的寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan Galloway、

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518239/bq25750-charging-termination-problem/5846437 #5846437"] FB 电阻分压器更靠近 BQ25750。

    分压器就在 FB 引脚旁边。RC 滤波器减缓了充电结束和充电之间的切换。

    BQ25750。 您可以改用 AON66920吗?

    我会尝试一下。

    是否每次对每个电路板都发生此振荡?

    是的

    这种振荡是否仅在1个输入电压下发生、或者是否在每个输入电压下都发生振荡?

    仅当 VIN 电压接近实际电池电压时才会发生振荡。 在电池电压为16.43V 且 VIN 电压约为14.8V 时进行测试

    顺便说一下、您是否可以访问 BQ25750的寄存器?

    这些是充电器开启时从 MCU 写入芯片的寄存器。  其他寄存器为其默认值。/resized-image/__size/1477x1108/__key/communityserver-discussions-components-files/196/registry-BQ.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vojtech、

    感谢您提供新信息。

    I will try it。

    顺便说一下、我认为任何类似的 FET 也适用于该测试。

    仅当 VIN 电压接近实际电池电压时才会出现振荡。 在电池电压为16.43V 且 VIN 电压约为14.8V[/报价]时进行测试

    感谢您对此进行澄清。 设置 EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 0也不会改变充电器的行为?

    对于这些寄存器、您能否读取 BQ25756的状态和标志寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway