This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在 SCD 测试后断电

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521072/bq76940-power-down-after-scd-test

器件型号:BQ76940

工具/软件:

尊敬的专家:

在进行 SCD 测试时、BQ76940似乎异常触发到 POR。 在短路测试期间、我们检查了 BAT-VC10x、VC10x-VC5x、VC5x-VC5x、VSS 均不小于3.6V (Vshut)但高于8V、这不应根据数据表触发 POR。 我想知道还有什么情况会触发 POR?  

REGOUT 波形如下。 您可以看到 REGOUT 的最低电压甚至为-4.5V、这表明 BQ76940已关断、如果没有电压低于 Vshut、为什么器件仍会关断?

BAT-VC10x、VC10x-VC5x、VC5x-VC5x VSS 如下所示、即使 VCC5x-VCC5x 的最低 VSS 电压为8V、即>3.6V。

请建议对于短路测试、需要注意可能导致器件关闭问题的关键点、谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PL 团队、

    4天过去了、为什么没有答复?

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、  

    对延误深表歉意、感谢您的耐心。 支持队列非常高、响应时间比平时长。  

    请允许我花一些时间研究一下这个问题、我可能需要进入实验、尝试复制您的观察结果。 在本周结束时、我会向您提供一些反馈。 同时、您能否分享您的原理图、以便我们在需要时进行审阅。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero