This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:有关从外部电源施加到 VOUT 的电压的问题。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519063/tpsm365r6-question-about-voltage-applying-to-vout-from-external-power-supply

器件型号:TPSM365R6

工具/软件:

大家好:

我的一个客户正在评估 TPSM365R6的新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

Q
未施加 VIN 时、是否可以从外部电源向 TPSM365R6的 VOUT 施加电压?
我们在器件数据表中找不到有关该器件的任何说明或规格。
(例如、VOUT 等调节应小于 VIN+0.3V。)

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    通常不建议这样做、但如果不可避免、需要注意两个方面

    1)确保没有 绝对最大额定值 违反了数据表中给出的值(在本例中特别是 FB/BIAS 引脚)

    2)存在通过高侧 FET 的体二极管从输出端传导回输入端的情况。 这可能会损坏 FET 甚至输入侧电源。 为防止出现这种情况 阻断二极管的效果

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 否则、您可以通过单击"已解决"按钮关闭线程。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    非常感谢您的支持。

    我再也没有问题了。 我将关闭此主题。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。