This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:已损坏.gg 文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520078/bq4050-corrupt-gg-file

产品编号:BQ40Z50

工具/软件:

您好论坛、

我想知道导入损坏的.gg 文件会产生什么后果。 我尝试加载.gg 文件、加载后、XCHG 和 XDSG 寄存器为高电平。 不触发任何安全状态。 但我仍然无法对电池进行充电或放电。  

这是 BQ Studio 的屏幕截图。

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1748431858920v1.png 

如何撤消问题。 在导入损坏的文件之前、我尝试重新加载我导出为备份的前一个.gg 文件。 它正在加载、但 XCHG 和 XDSG 仍为高电平。

这是损坏的.gg 文件-> https://drive.google.com/file/d/12alAQixpHkCxL1EAVXRSt6nqG14DRtYR/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    我们已将您的问题分配给电池电量监测计专家、随后会给出回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的更新。 仅供参考我共享的.gg 文件适用于 LiFePO4 (2S 配置)。  

    此致

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    如果器件复位、操作是否有任何差异? 此外、如果将新版本的固件加载到器件中、是否有任何变化?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    如果器件复位、则寄存器没有变化。 如前所述、即使在加载不损坏的.gg 文件后、情况也是相同的。 XCHG 和 XDSG 为高电平。  

    但是、我上传了旧的.srec 文件、并且 xchg 和 XDSG 为0。
    1.问题可能是什么? 这在上传.srec 文件时得到了解决。  

    2.我上传了锂离子2S 配置的.srec 文件。 但我要根据 LiFePO4 2S 配置配置 BQ40Z50、是否可以使用相同的.srec 文件? 仅供参考、 我还有磷酸铁锂3S 配置的.srec 文件、我应该将这两个文件中的哪一个用于磷酸铁锂2S 配置、还是需要上传不同的.srec 文件?

    3.你已经提到了这一点  

    如果将新版本的固件加载到设备中?

    这是什么意思? BQ Studio 是否有新固件版本、或者我正在处理的电池配置的新固件.srec 文件?

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    1. 问题可能是什么? 这在上传.srec 文件时得到了解决。  [/报价]

    您能否分享导致该问题的.srec?

    2. 我上传了锂离子2S 配置的.srec 文件。 但我要根据 LiFePO4 2S 配置配置 BQ40Z50、是否可以使用相同的.srec 文件? 仅供参考 我还有磷酸铁锂3S 配置的.srec 文件、我应该将这两者中的哪一个用于磷酸铁锂2S 配置、还是需要上传不同的.srec 文件?

    两个2S 电池包中是否使用了相同的电芯? 如果是、我认为可以重复使用。

    这是什么意思? BQ Studio 是否有新的固件版本或我正在处理的电池配置的新固件.srec 文件?

    抱歉、我指的是默认的.srec。

    此致、

    Anthony

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您能否分享导致该问题的.srec?

    这不是我上传的.srec 文件导致了问题。 是.gg 文件造成了问题。 第一个员额本身也有同样的情况。

    两个2S 电池包中是否使用了相同的电池? 如果是、我认为可以重复使用。

    锂离子电池配置是2S2P、其.srec 文件是我当前使用的文件。 LiFePO4是3S1P 配置电池。 我还有它的.srec 文件。 另一个用于2S1P LiFePO4电池。 无论怎样、我都需要更改两者的保护、永久失效、高级充电算法和气体计量参数。 但我想知道、除了配置这些参数之外、.srec 文件还处理什么内容。 因此、我可以选择最适合的.srec 文件。

    抱歉、我指的是默认的.srec。

    在这种情况下、当上传锂离子电池的默认.srec 文件时、XCHG 和 XDSG 寄存器设置为0、并且充电和放电正常进行。 除此之外、所有参数都已相对于锂离子电池进行了更改、我必须再次更改为 LiFePO4电池。

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是否对上一条消息进行了任何更新?

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    很抱歉、由于工作量很大、我们需要更多时间来处理您的回复。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    这不是我上传的.srec 文件创建了这个问题。 是.gg 文件造成了问题。 第一个帖子本身也附了同样的内容。

    通过.srec、我们将复制您现有的器件映像以进行测试、并尝试使用.gg 文件重新创建问题。

    锂离子电池配置为2S2P、其.srec 文件与我当前使用的文件相同。 LiFePO4是3S1P 配置电池。 我还有它的.srec 文件。 另一个用于2S1P LiFePO4电池。 无论怎样、我都需要更改两者的保护、永久失效、高级充电算法和气体计量参数。 但我想知道、除了配置这些参数之外、.srec 文件还处理什么内容。 因此我可以选择最适合的.srec 文件。

    srec 将包含固件、chemID 和数据闪存参数配置。 如果它们发生更改、编程到新器件时、它们将出现在.srec 中。 我仅在使用的电芯完全相同时才使用 LFP 3S1P 配置、否则必须更改 chemID。

    此致、

    Anthony