This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:无法使用最新的化学物质更新 zip 文件(1160)更新 bqstudio 1.3.101化学成分选项卡

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522114/bq40z50-r1-unable-to-update-bqstudio-1-3-101-chemistry-tab-with-latest-chemistry-update-zip-file-1160

器件型号:BQ40Z50-R1
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试将 bqstudio 1.3.101中的 Chemistry 选项卡从661更新为最新版本(1160)。 每当我尝试更新时、在重新启动 bqstudio 后、该选项卡会显示为空白。 是否有人使用最新的化学物质更新 zip 文件成功更新了 bqstudio 1.3.101? 即使更新了、最新文件中是否有用于 BAK N18650COP 的 ChemID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、  

    您需要使用下面随附的链接来更新您的 chemID 库

    GasGaugeChem:
    https://www.ti.com/tool/GASGAUGECHEM-SW

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    没有仔细阅读说明。  化学物质更新程序1160需要 Bqstudio 版本1.3.125 Build 10或更高版本。  

    谢谢、

    Coln

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    由于工作量的原因、我们要求更多时间通过 e2e 进行工作。

    谢谢您、
    Alan