This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800Q1EVM:Riscp 配置-关于计算和 EVM 配置的说明

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522861/tps4800q1evm-riscp-configuration---clarification-on-calculation-and-evm-configuration

器件型号:TPS4800Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS1200-Q1

工具/软件:

嗨、团队-我们尝试按照 RISCP 的短路大小进行调整、但我们遇到了问题。

在数据表中、我们看到以下公式:

修改 EVM 上的 RISCP 值时、电阻值不匹配。  对于使用2mΩ 分流器(EVM 上有2m Ω)的15A 电流限制、我应使用5.5kΩ 电阻器、但 EVM 使用的是10k。 EVM 原理图如下:

 数据表公式中的19mV 和2µA 来自哪里?  

为什么该 EVM 使用10k Ω 电阻器?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    这是 EVM 文档中的一个拼写错误、我们正在努力更正它。  最初、对于工程器件、19mV 为10mV、这是15A 数字的来源。  2uA 是内部得出的基准电流、19mV 是比较器失调电压。  

    对于 EVM 配置、10k 将得到大约19.5A 的限制。

    您可以使用设计计算器进行更简洁的计算(与 TPS1200-Q1相同): https://www.ti.com/tool/download/TPS1200-Q1-CALC 

    此致、
    Tim