This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:PACBQ41Z50RSNT 与 BQ41Z50RSSNR

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522601/bq41z50-pbq41z50rsnt-versus-bq41z50rsnr

部件号:BQ41Z50

工具/软件:

大家好:  

今天、我们希望完成我们的技术认证、但 BQ41Z50处于生产状态是很难的。  参考 PACBQ41Z50RSNT 有两个"问题":

  • 我们在二月份收到的组件为"空白"。 它们没有固件。 我们必须通过强制选择 BMS 和使用文件进行编程来启动 BQ Studio:bq41z50_v0_01_build_12.bs.enc.bq.fs sig。
    • 这不是"常见用例"。 这不允许在编程之前检查 BQ 的正常功能。
    • 此外、我们的 EMS 不会在其生产线中使用 BQ Studio

  •  使用最新固件(Build21)进行编程很困难/不可能实现。 经过编程测试后、组件不再正常工作、无法再次对其进行编程。
    • PACBQ41Z50RSNT 是否接受针对 GPIO 的具有 RTC/修改功能的 Build21?
    • 和/或使用 Build12编程的 PACBQ41Z50RSNT 是否不接受使用版本21?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ41Z50RSNT IC 是我们去年推出的加速产品的一部分。

    BQ41Z50RSNR 是我们今年推出的正式"按市场发布"器件。  

    我会在  PACBQ41Z50RSNT 中运行构建12
     BQ41Z50RSNR 中构建21