This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:电源管理论坛

Guru**** 2605175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522237/bq25756evm-power-management-forum

器件型号:BQ25756EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在调试 BQ25756EVM 的启动问题。

在我的测试设置中、我使用连接在 VOUT 和 PGND 之间的电阻负载(10Ω)、而不是使用电池。
我通过 GUI 正确地对寄存器进行了编程、在22V 下预偏置 VOUT 和电流限制(在50mA GUI 之间进行了测试- 300mA)、并添加了外部电容(22uF 至50uF)、但该器件始终处于涓流充电模式、永远不会进入快速充电模式。

VBAT_ADC 读数保持非常低(从0.6V 开始至1.1V、具体取决于预偏置电流限制)。
充电状态寄存器保持涓流状态。

我的问题是:

  • 器件很难转换到纯阻性负载的快速充电模式是否会出现预期行为?

  • 在这种情况下启动是否严格需要容性负载或类似电池的负载才能使 VOUT 电压超过涓流阈值?

  • 是否有任何推荐的方法来在仅存在电阻负载时辅助启动?

  • 只要功率级正常运行、我能否仅使用电阻负载(无电池)安全地验证初始硬件启动?

非常感谢您对这种常见启动条件的见解或实验室体验。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biosys、

    感谢您的参与。

    [报价 userid="656876" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522237/bq25756evm-power-management-forum
    • 器件很难转换到纯阻性负载的快速充电模式是否会出现预期行为?

    • 在这种情况下启动是否严格需要容性负载或类似电池的负载才能使 VOUT 电压超过涓流阈值?

    • 是否有任何推荐的方法来在仅存在电阻负载时辅助启动

    [/报价]

    是的、这是预期行为。 在涓流充电模式下、IC 仅提供约≈μ A 150mA 的拉电流。 这个电流不足以将10Ω 电阻器的电压升高到3V 以上、充电器无法进入 PRECHARGE 模式。

    为了帮助在阻性负载下启动、您是否可以设置 EN_PRECHARGE = 0和 EN_TERM = 0? 这些调整应允许 BQ25756与电阻负载配合使用。

    此外、如果您没有电池、您可以使用 CV 负载来测试 BQ25756。

    Unknown 说:
    只要功率级正常运行、我是否能够仅使用电阻负载(无电池)安全地验证初始硬件启动?

    是的、您可以执行此操作。 但是、BQ25756在大多数情况下用作恒流源、并且很难验证仅使用电阻源的电池充电器。

    此致、
    Ethan Galloway