This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:BQ33100超级电容器充电问题-每个电芯的最大电压为2.5V、具有5个4V 1100F 电容器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521834/bq33100-bq33100-super-cap-charging-issue---max-2-5v-per-cell-with-5x-4v-1100f-caps

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

工具/软件:

大家好:

我正在使用的超级电容器电池组  BQ33100  作为管理器、配置为  5个串联的4V 1100F 超级电容器 。 我的设计遵循官方  bq33100 EVM 参考电路。 但是、我遇到了一个阻碍:每个电容器只对充电  ~2.5V  (总电池包电压~12.5V)、远低于其额定4V。

这是因为芯片的最大充电电压不足还是可以通过软件或硬件增加?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QH 您好:

    此问题已分配给电池电量监测计专家、我们正在努力寻求解答。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ33100能够支持总电压高达20V (每节电池4V)的5节串联超级电容器电池组、但默认的 EVM 配置或固件设置可能会将电池组限制为~12.5V (每节电池2.5V)。  
    尝试更新 BQEVSW 中的数据闪存设置、以将每个电芯的电压限制设置为~4V、将电池组电压设置为20V。

    确保输入电源和 EVM 元件可以处理20V 电压、并在需要时调整充电电流。