This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:用于 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 的64位版本 DLL (m_api_01_x64.dll)

Guru**** 2332050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522512/ev2400-64-bit-version-of-the-dll-m_api_01_x64-dll-for-bq-bms-programmer-sw

器件型号:EV2400

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在使用 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 工具、并注意到已安装的软件包仅包含此 DLL 的32位版本。
是否可以提供此 DLL (m_api_01_x64.dll)的64位版本以便在64位应用程序环境中集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cloud、

    我认为 BQ-BMS-PROGRAMMER-SW 工具有64位版本。 如果这不是您所指的、或者还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、  

    Adam