This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电量监测计自动密封

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518378/bq4050-fuel-gauge-gets-automatically-sealed

产品编号:BQ40Z50

工具/软件:

您好:

在我的项目中、我们对电池组使用 BQ40Z50。 我们使用 Battery Management Studio 软件执行以下操作:

-最初,电池处于完全访问模式(SEC1 & SEC0 = 01)
-我们设置 AUTO_SHIP_EN 位
-通过 ManufacturerAccess ()寄存器发送0x0010 SHUTDOWN 命令
- 20秒后、电池的输出电压开始下降、这意味着电池处于关机模式。
-我们将充电器连接到电池。 输出电压返回
-但是,操作完成后,电池处于密封模式(SEC1 & SEC0 = 11)

这是预期行为吗? 是什么导致电池转换为 SEALED 模式? 我在数据表中找不到这方面的说明。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean、

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    是的、这是预期行为。 器件处于 SEALED 模式后、它会在每次初始化后恢复为 SEALED 状态。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    好的、这意味着我不小心将电池密封了一次(尽管我不记得这么做)、然后它会在关断到正常转换后自动恢复到密封模式?
    这可能是我的原因、因为在遵循相同的协议后、我在其他电池上看不到这种密封行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    想知道有没有办法不让它发生?

    此致、

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    我们已收到您的更新、由于队列的后向日志、我们需要更多时间、直到我们发送回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    我认为可以通过将新版本的固件编程到器件上来反向使用。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供这些信息。 我的问题更多地是关于我使用的协议是否可以将电池置于密封模式。 我知道、如果它之前处于密封模式、则会返回到该状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jean、

    我们已收到您的更新、我们将与您联系。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean:

    此处遵循的确切流程是什么? 器件是否只是处于 SEALED、UNSEALED、RESET、然后检查它所处的状态?

    此致。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我只想在睡眠24小时后激活电池的自动关闭功能、并将电池置于关机模式、以便在不消耗过多电流的情况下进行运输和存储。

    我按照初始帖子中所述对电池应用了此程序、但在插入充电器后、我注意到电池处于密封模式。 但是、在执行该过程之前、电池处于完全访问模式。

    因此、我想与您核实我所遵循的简单协议是否可以自动将电池置于密封模式、或者是否只是我的器件出错(即电池已事先密封)。