This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:创建 POE 供电的直通网关

Guru**** 2504845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522423/tps23755-creating-a-poe-powered-pass-through-gateway

器件型号:TPS23755

工具/软件:

 我们希望设计一个需要支持2个 RJ45 LAN 端口的网关   

LAN1计划为 PoE 端口、当数据以菊花链形式从 LAN2连接到 LAN1时、数据将非常好(交换机功能 LAN1和 LAN2)、但 PoE 也是 LAN2的直通、因此 通过菊花链(环通/通通通)、第二个网关也通过第一个网关的 LAN2供电。

您能否针对这一要求提供合适的解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    感谢您联系我们!

    我想知道以下结构是否适合您的情况。 它适用于25W (4级)功率箱。  

    您能告诉我第1个 RJ45所需的功率、第2个 RJ45所需的功率是多少吗?

    此致、

    DIAN