This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700-Q1:VS 引脚电流 IVSLS 的详细检测时序

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522703/ucc28700-q1-detailed-detection-timing-of-the-vs-pin-current-ivsls

器件型号:UCC28700-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我想了解 UCC28700-Q1 VS 引脚电流 IVSLS 的详细检测时序。 您能和我分享吗?

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    IVSLS 电流是根据 FET 导通时 NPA 匝数比和 RS1上的电压产生的。  这将随输入体电压(VBULK)的变化而变化。

    如果将 Vin(run)*2^0.5替换为 VBULK、并在上述公式中将 IVSL(run)替换为 IVSLS、然后求解 IVSLS。  这将生成一个根据 VBulk 变化计算 IVSLS 的公式。

     

    此致、