This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:PMIC 输入电容器的放置顺序。

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522712/lp87524j-q1-placement-order-of-the-pmic-input-capacitor

器件型号:LP87524J-Q1

工具/软件:

您好:  

我想询问 PMIC 输入电容器的放置顺序。

由于 PCB 空间受限、我们继续使用随附图中所示的原图。
去耦电容器(去耦电容器)通过来自第三层5V 电源平面的过孔放置在顶层、
而 PMIC 5V 输入连接在底层。

请查看并告知我们、如随附的照片所示、贴图放置顺序是否有任何问题。

此外、我们还参考了 LP8752X EVM 上的参考布局

↓LP8752X 布局

我期待您的答复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mingyu:

    感谢您使用 E2E! 是的、布局上的去耦电容器位置非常有效。 我们建议将输入电容器尽可能靠近 PMIC 放置。  将 PMIC 和电容器放置在电路板的相对侧不会导致任何问题、因为过孔靠近两个元件。  这使得  LP8752X 成为该设计的理想参考。

    如果您对设计还有其他问题、敬请告知!

    谢谢、

    马特