This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950EVM-442:用作总线转换器

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28950EVM-442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520422/ucc28950evm-442-as-a-bus-converter

器件型号:UCC28950EVM-442
主题中讨论的其他器件:UCC28950

工具/软件:

嗨,我可以将 UCC28950作为总线转换器操作吗? 在无反馈的情况下操作 UCC28950的应用程序中、我应该更改什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alon、  

    是的、如果您愿意、您可以将 UCC28950作为总线转换器运行。  
    您只需将 PWM 占空比固定为一个恒定值、以便根据输入电压和变压器匝数比提供输出电压。  

    根据输入和输出规格、 如果未经大量修改、UCC28950EVM-442可能会也可能无法满足您的要求。  

    固定占空比意味着将 COMP 输出保持在恒定电压。   
    由于 EVM 环路补偿是一个积分器、因此不能简单地将 VSENSE 输入网络连接到 VREF。
    我建议从 COMP 中移除积分电容器并为其提供一个电阻负载。  然后、您可以 适当地设置 EA-输入端的 VSENSE 分压器、以实现 COMP 上所需的误差电压、实现应用所需的占空比。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我想以95%的最大占空比工作、我应该如何处理 COMP、EA+、EA - ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    该器件的最大占空比典型值为95%、最大占空比为97%。  即使未指定、最小最大占空比也为93%。  如果要以最大占空比运行、就需要进行这种操作。  尽管如此、如果您希望控制器始终以最大占空比运行、我会将 EA-引脚连接到 COMP 引脚、从而将电压放大器设置到电压跟随器中。  然后使用 VREF 附近的电阻分压器将 EA+设置为3V。

     

    此致、