This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:CC GAIN 值

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522375/bq28z610-cc-gain-value

器件型号:BQ28Z610
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

在器件启动过程中、我们跳过了电流校准、因为技术参考文献上的注释指出 、由于"此器件中的硬件改进"、这并不是必需的(我们按照建议使用1mR 分流器)。

在测试期间、我们发现报告的电流大约比实际电流低1/3、经过进一步调查、我们发现 CC 增益设置为 3.58422、这就是该误差的原因所在。

我们是需要运行增益校准、还是应该将 CC Gain 值更改为"1"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我建议您使用 BQStudio 来执行电流校准。  

    此致、  

    Jonny。