This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:如何检测故障

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522845/ucc2897a-how-to-detect-a-fault

器件型号:UCC2897A

工具/软件:

您好:

我们正在尝试确定如何以最佳方式检测 UCC2897A 是否处于"故障模式"、即由 LINEOV、LINEUV、CS 触发、或任何其他可能触发 IC 上故障的事件。  

故障检测的目的是使用该信号禁用由 LDO/PVDD 供电的 VDD。  

因此、我们想知道 SS 引脚是否可用于确定是否存在故障?  如果是、应在哪个电压下将 LDO 编程为禁用状态?  

UCC2897A 停止开关之前、SS 引脚电压必须下降多远? 在数据表中提到 SS 的关断电压为0.5V (典型值)、其功能范围在2.5V 和5V 之间(我假设 AUX 和 OUT 引脚在此范围内开关)。 因此、我假设低于2.5V 是禁用 LDO 的好时机。 例如2V。 我的理解是否正确?  

此致、

Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SS 达到>= 2.5V 开关启动、SS 达到<2.5V 开关停止。 线路 UV 和 OV 会影响 SS 并导致其放电、CS 必须在50ns 内从0V 变为0.75V、以导致 SS 放电。