This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:FCCM 负载瞬态

Guru**** 2428450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520799/tps548a20-fccm-load-transient

部件号:TPS548A20

工具/软件:

大家好!


我对 TPS548A20的负载瞬态有疑问。
即使在 FCCM 模式下、开关周期是否在负载变化时暂时变化?

查看数据表时、似乎即使在 FCCM 中也暂时跳过开关。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、  

    这是恒定导通时间控制器的预期行为。 该器件为 DCAP3、控制环路将根据负载 DCAP/FB VOUT 电压降低开关频率或增加开关频率。 这就是与固定频率控制器相比、控制器能够保持良好瞬态响应的方式。  

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCQ9

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您的回答。
    对于 FCCM、开关频率从最小值波动到最大值有多大?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:  

    开关频率可能会波动+/- 10%。  

    此致、

    Ryan