This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951

Guru**** 2512845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521989/ucc28951-ucc28951

器件型号:UCC28951

工具/软件:

尊敬的团队:

您好!

我是 Applied Electromagnetics Pvt. Ltd.的 Sonika 我们专注于铁路、国防、航空航天和工业领域的先进电子系统的设计和制造。

我们目前正在与 UCC28951控制器 IC 合作、并参考现场提供的参考设计。 但是、我们的应用需要具有以下规格的电源设计:

  • 输入电压: 100V

  • 输出电压: 24伏

  • 输出电流: 42A

为了满足这些要求、我们希望了解应修改参考设计中的哪些参数和元件值。 我们非常感谢您在调整设计以适应我们的规格方面提供的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您还可以更改输入功率和/或输出功率要求。  它几乎会影响设计中的每个元件。  因此、根据设计与参考设计的不同程度、您可能需要对所有内容进行更改。

     

    您能告诉我您所指的参考设计的输入和输出功率要求吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您好、

    此参考设计支持370V 至410V 直流的输入电压范围、并提供12V 稳压直流输出、输出电流容量范围为1 mA 至50A

    此致

    Sonika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    由于您正在针对不同的输入和输出功率要求进行设计、因此需要更改设计中的每个元件。  以下链接将为您提供一份应用手册、该应用手册介绍了使用 UCC28951的 PSFB 的分步设计过程。  还有一个链接、指向使用相同计算的 Excel 设计工具。   您可以使用此信息进行定制设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    此致、