Other Parts Discussed in Thread: TPS3823-Q1
器件型号:TPS3823-Q1
工具/软件:
器件型号:
原始器件型号: EM6323LXSP5B-2.9+ ( 监控电路、带看门狗 )移至 TPS3823-33DBVR。
因此、请告知我们在设计验证过程中要执行的所有通用测试。
谢谢、
Rackshith PG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823-Q1
器件型号:TPS3823-Q1
工具/软件:
器件型号:
原始器件型号: EM6323LXSP5B-2.9+ ( 监控电路、带看门狗 )移至 TPS3823-33DBVR。
因此、请告知我们在设计验证过程中要执行的所有通用测试。
谢谢、
Rackshith PG
您好 Rackshith、
感谢您的澄清。 基本上应该检查复位行为。
复位行为取决于 VDD 电压、WDI 下降沿时序和 MR 引脚。 因此、应该有3个主要的测试用例。 在每次测试中、 只需更改一个关键特性。
测试1: 检查复位行为;当 MR =高电平且 VDD > VIT-时。 在这种情况下、如果 WDI 保持高电平或低电平的时间超过超时周期、则会触发复位。 您可以验证时序。
测试2:检查复位行为;当 MR =高电平时 、启动 VDD > VIT-、 应用 WDI 负边沿导通时间。 更改 VDD 电压以了解 RESET 在多大的电压下何时置位(变为低电平)和置位(变为高电平)。
测试3:检查复位行为; 当 VDD > VIT-(器件阈值)且应用 WDI 负边沿导通时间时、只要 MR 为高电平、复位就应处于高电平状态。
希望这对您有所帮助!
此致、
Sila.
您好 Rackshith、感谢您提供的背景信息。
我认为在您的系统中、您计划使用多个具有不同 MCU 的 TPS3823-Q1 (取决于应用)。 如果我的理解不正确、请告诉我。
我想强调的是、TPS3823-Q1 与不同的微控制器兼容。 通常、WDI 和 RESET 引脚连接到 MCU。 这是一个非常常见的应用用例。

请随时分享原理图、我可以快速检查连接、以便您看到所有内容都符合预期。
此致、
Sila.