This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:针对使用外部 PNP 晶体管的降压转换器的建议

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25190, LM25149, LM5148, TL494, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522372/uc3842-recommendation-for-buck-converter-using-external-pnp-transistor

部件号:UC3842
主题中讨论的其他元件:LM5148、LM25190 、LM25149、 TL494

工具/软件:

您好、

我们目前正在为一位正在设计具有以下条件的非隔离式降压转换器的客户提供支持:

・μ V 输入电压:18V 至50V
・μ V 输出电压:15.2V 至16.8V (可调节)
・μ A 输出电流:0.9A
・μ H 电感器:100µH (外部)
・无变压器(非隔离式)
・Ω 高侧开关:外部 PNP 双极晶体管(2SA1577: https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/bipolar/2sa1577t106q-e.pdf)

客户正在考虑使用 PNP 晶体管作为高侧开关来简化其驱动器级、并且他们正在寻找一款支持此拓扑的合适 TI 控制器。

我们回顾了 LM25149、LM5148和 LM25190等多种同步降压控制器。 但是、我们知道、这些器件采用针对 N 沟道 MOSFET 设计的基于自举的高侧栅极驱动器、因此不适合直接驱动高侧 PNP 晶体管(需要低于 VIN 的基极电压)。

假设使用了高侧 PNP 晶体管、您可以提出以下建议:

1.是否有任何 TI 控制器可以支持此类配置(即直接驱动降压拓扑中的高侧 PNP BJT)?

2.如果没有、您是否有任何推荐的权变措施或使用 TI 产品的参考电路、可以在这些条件下实现基于 PNP 的降压转换?

如果仍有任何较旧的模拟控制器(如 UC384x 系列)或低侧 PWM 控制器用于此目的、我们也将感谢您的指导。

我们期待着您的建议。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您有两个选项:

    (1)尝试 TL494

    (2)您可以使用 N 沟道 MOSFET、其漏极连接至基于 PNP。 因此、当从 UC3842导通/关断 MOSFET 时、PNP 将导通/关断。