This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:航天级升压转换器

Guru**** 2455490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521767/tps7h4010-sep-space-grade-boost-converter

工具/软件:

您好、我在整个网站上搜索过一些升压转换器的航天级或抗辐射产品、但找不到任何产品。 是否可以提供任何解决方案? 输入为12V、输出必须为18V、电流能力小于500mA。 我看到、有时可以调整一个直流 IC 转换器、使其行为与另一个转换器类似、例如 https://www.ti.com/lit/an/snvaa76/snvaa76.pdf

谢谢、  

Joaquín í a Mariano Piñeiro á。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Joaquín

    根据 上面链接的应用手册(snvaa76)、一些降压转换器可以配置为 反相 降压/升压。 它们只会输出负电压。

    我们的产品系列目前没有集成式开关防辐射或抗辐射升压转换器。  

    然而、我们确实有一个单开关升压控制器 TPS7H5020 (-SP 和-SEP 均已上市)、且即将发布。

    https://www.ti.com/product/TPS7H5020-SEP

    适用于该产品的 EVM 是具有 GaN 开关元件的5V 至15V、1A 升压转换器。 TPS7H5020还支持 Si FET。

    作为控制器、可为各种应用提供很大的灵活性。

    https://www.ti.com/tool/TPS7H5020EVM

    谢谢、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的答复。 你有什么想法,当这个新的 IC 将被重新分配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Joaquín、

    我们可以通过 E2E 个人资料中的电子邮件与您联系、详细了解 TPS7H5020版本。

    原型器件和 EVM 现货库存、可立即订购。

    谢谢、

    Andy