This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:有关 SMPS 设计的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H, UC3842, UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521855/uc3842-questions-about-smps-design

部件号:UC3842
主题: UCC28C56EVM-066、UCC28C56H 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在使用 UC3842 IC 设计 SMPS。
我的拓扑是一种没有任何特殊技术的传统反激式转换器。

不过、输入电压范围为200V 至1000V、24V 时的输出规格为30W。 我的目标效率为90%。
我意识到最大输入电压有点高。 我寻找了可以处理这些要求的其他控制器、但没有找到任何控制器、因此必须使用该 IC。

我想知道是否可以将此 IC 与我的输入规格一起使用。
此外、我需要输入过压保护和输出过流保护。

您能否建议如何实现这些保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议您使用 UCC28C56H。 我们有一个 EVM UCC28C56EVM-066、该规格非常接近您的规格、因此可以帮助您进行设计。  

    www.ti.com/.../sluucn1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复和推荐。

    但我想知道使用 UC3842设计 SMPS 的可能性。

    如果不是、那么我更改 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您可以确保 SiC MOSFET Vgs 相对于 UC3842正确、则可以使用。 我认为您需要添加外部 UVLO 开/关电路来帮助实现这一点。 因此、除非您认为可以添加外部电路以确保 UVLO 开/关功能能够适应 SiC MOSFET、否则最好使用 UCC28C56H。