This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:配置 PDO 进行 USB 数据通信+ TPS25763-Q1基本固件请求

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1, TPS25763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521558/tps25762-q1-tps25762-configuring-pdo-for-usb-data-communication-tps25763-base-firmware-request

器件型号:TPS25762-Q1

工具/软件:

您好:

我正在使用 TPS25762-Q1 我想知道是否可以将 PDO 配置为支持 USB 数据通信 USB Type-C 端口和 USB 电力输送进行通信。 具体来说、我指的是 "支持 USB 通信" 可以在 Source_Capabilities 消息中设置的通用位。

您能否在 TPS25762-Q1中阐明是否支持该功能?

此外、我计划与合作 TPS25763-Q1 传动器中。 是否可以获得 基本固件二进制文件 派生?

提前感谢您的支持。

此致、
Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabrizio:

    在 USB port (S)选项卡中、有一个支持 USB COMM (数据)的开关。  这应该是您需要的开关。

    763和762的基本固件二进制文件是相同的。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的快速答复和澄清。

    只需确认:是否可以启用 支持 USB COMM (数据) 的位 电压高于5V 的 PDO 、还是仅限于5V PDO?

    此外、感谢您确认 TPS25763-Q1和 TPS25762-Q1的基本固件二进制文件是相同的、这非常有用。

    此致、
    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabrizio:

    我没有理由怀疑它应该限于5V PDO。  但我需要再次咨询团队中的工程师。  他在未来几天不在办公室、但我将在星期四之前提供最新情况。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的跟进。

    同时、我查看了 USB 电力输送规格、好像是为了 电压高于5V 固定电源的 PDO 第29至22位 (包括 支持 USB 通信 位)必须为 设置为0 。 这意味着支持 USB Comm 的位只能用于5V PDO。

    期待收到您团队的确认。

    此致、
    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabrizio:

    5V PDO 的设置会延续到其他电压。  因此、如果5V PDO 显示了支持 USB 的位设置、则所有 PDO 都假设具有 USB 功能。  如果 USB Capable 未设置为5V PDO、则所有其他电压均假定没有 USB 功能。

    此致、
    Eric