This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170 PWM 似乎不能改变反馈电压。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170EVM-280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522805/tps61170-tps61170-pwm-does-not-seem-to-work-to-change-the-feedback-voltage

器件型号:TPS61170

工具/软件:

使用未更改的 TPS61170EVM-280在 Ctrl 引脚上使用 PWM 更改 FB 电压似乎不起作用

PWM 频率:6 kHz、 直流:90%、5Vpp、偏移2,5V。

输入电压10V。

预期 FB 电压:1.229*90%= 1.1061V

预期输出电压:(1+196/10.5)*1.1061 = 21,75V

无论负载如何、输出电压为10V。 转换器无法启动。

如果我将 PWM 频率更改为0.1Hz、则输出会按预期在24V 电压下愉快地打开和关闭。

此器件是否支持数据表中所述的 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans 您好:

    应用 PWM 信号时、您能否检查 CTRL 引脚上的波形?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我略微上调了函数发生器的失调电压并开始工作。 我认为它在0V 以下下降或下冲导致稳压器关闭。 微控制器不会出现该问题、因此我认为它在最终设计中没有问题。