This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:有效 Cout

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522628/tps628502-q1-effective-cout

器件型号:TPS628502-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

在数据表中、TPS6281x-Q1有效 Cout 建议值为22uF、TPS62850x-Q1为10uF。 但它们使用相同的控制主题。 (峰值电流)我不知道为什么我们对 Cout 有两种不同的建议。 您对该参数有什么想法吗?


此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您使用 E2E、

    在相同的控制拓扑下、建议的 COUT 将根据误差放大器的参数(例如增益、带宽和补偿网络)而有所不同。

    谢谢、此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    谢谢你。 我认为您是指瞬态行为、对吧? 我们还可以获得更高的纹波电流。 Cout 应该相同、正确吗?

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    我想您是指瞬态行为、对吗?

    是的、瞬态行为取决于 COUT 和误差放大器的其他参数、例如增益、带宽和补偿网络。 而稳态纹波取决于输出电容的 COUT、电感器、开关频率和 ESR。

    谢谢、此致、

    Moheddin。