This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI31P1-Q1:输出电压容差

Guru**** 2455490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI31P1-Q1, TPSI3100-Q1, TPSI3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522025/tpsi31p1-q1-output-voltage-tolerance

器件型号:TPSI31P1-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPSI3100-Q1TPSI3100

工具/软件:

尊敬的团队:

根据数据表、在 TA = 25°C 时、TPSI31P1-Q1的输出电压范围为16V 至18V。您能告诉我 TA = 65°C 和105°C 时的相应值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:  

    根据我们在多个批次和器件 中收集的表征数据、我们看到 VDDH 输出电压在16V 和18V 之间(-40°C 至125°C)、低温下行为接近18V、高温下行为接近16V、仍处于16V 至18V 范围内。  

    请注意、TI 不保证该值不在数据表中。 该值应仅用作设计参考。  

    很高兴为您的设计提供进一步帮助! 您能否分享 您有兴趣将 TPSI31P1-Q1用于的终端设备?  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的快速响应。 我正在评估此选项、将高侧开关用于工业应用。

    上述说法也适用于 TPSI3100-Q1吗? 此外、是否有任何方法可以将典型输出电压增加到18V?

    谢谢、

    Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:  

    是的、上述陈述对于 TPSI3100也是正确的。  

    您是否担心这种18V 规格与 SiC FET 搭配使用? 了解这一点后、它们通常在18V 左右显示出最大的增强效果、但根据具体的 SiC FET、如果您查看数据表、您 可能会发现15V 至18V 的栅极电荷差异可能存在~μ V<10%的差异。 您能分享想要驱动的 FET 数据表吗?我可以看一下。  

    您打算面向哪些特定的工业应用?  

    谢谢、  

    伊丽莎白