This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:空载电压

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513735/lm5066-no-load-voltage

器件型号:LM5066

工具/软件:

您好团队:
我是这款 Evolution Board 的新用户。 我正在检查评估板的 Vout 端子上的空载电压。 在 GUI 工具上、它以红色显示 PGD 状态。 我的问题是 LM5066是否在空载条件下提供输出、即通过 PCB 上的 Q1 MOSFET 流动的电流为0。

某些测试点  

电压输入                      UVLO                 OVLO

40

3.0904. 1.663
45 3.477 1.871.
46 3.55 1.9135.
48 3.7099 1.9952
50 3.8647. 2.0801.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  

    Unknown 说:
    ]我的问题是 LM5066是否在空载条件下提供输出、即通过 PCB 上的 Q1 MOSFET 流动的电流是否为0。

    是、LM5066在空载条件下提供输出。  

    请共享启动期间捕获的以下信号、以进一步调试该问题。

    VIN、VOUT、GATE、计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    嗨、Avishek、
    感谢您的意见、

    很遗憾、由于电源电流不可用、无法上传屏幕截图、也许我下周能获得。
    但我可以告诉你  
    根据振荡器的 VIN 接近49V
    VOUT 为0V
    栅极为0V
    根据数据表时序图、计时器变为高电平、直至4.2V、然后降至低电平。


    我认为器件进入了关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是... 启动期间、器件进入功率限制或电流限制模式。 请填写设计计算器并分享以供审核。 还请分享原理图。

    www.ti.com/.../SNVU080

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Avishek Pal,
    感谢您的意见。 但是、我使用提供的评估板、因此在我看来、不需要原理图和设计计算。 这是我第一次打开器件。 连接示波器波形。



    黄色迹线:Vin
    绿色迹线:计时器
    粉色迹线:UVLO

    我的假设:电源的输入电压具有非常高的斜坡时间。 当计时器处于活动状态时、Vin 低于 UVLO 阈值。 因此、这可能会导致 Q1 FET 关断。

    另外、我的问题是、为什么计时器会变为零? 也没有从 IC 重试。

    附加一些关于测试的信息。


    电源斜升时间:400毫秒。

    在计时器结束(接近178ms)时、Vin 仍为17V、UVLO/EN 引脚为1.0425V、小于 UVLO 故障阈值、因此这可能会导致问题。

    AVISHEK PAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 器件型号是什么?

    https://www.ti.com/tool/LM5066EVK

    或  

    https://www.ti.com/tool/LM5066IEVM-626

    使能引脚电压必须超过 UVLO 阈值才能启动。

    此外、我的问题是、为什么计时器将变为零? 也没有从 IC 重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek Pal

    多亏了输入、但在插入时间结束时、Vin 远高于 UVLO 的阈值、MOSFET 仍然没有导通。 栅极端子没有栅极脉冲。  

    结束时收到数据包。

    Vin = 48V
    UVLO/EN 引脚= 3.7123V

    另一个观察结果是栅极引脚最初正在充电、并且正在被拉至低电平。 然而、根据 TI 的波形、当插入延迟计时器处于活动状态时、该栅极引脚不应变为高电平。
    请查阅随附的意见。

    绿色迹线:Vin
    黄色迹线:UVLO
    蓝色迹线:计时器
    粉色迹线:浇口销  

    部件号: LM5066评估板。
    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上答复中没有附件。  

    在启动期间、您是否对输出端施加任何负载、是否使用任何电子负载或变阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek Pal、  

    请查找附件。 此外、我已经在无负载和50欧姆负载下测试了此值(这是我目前唯一使用的值)。 此波形是空载条件下的


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 OOO 因为国际旅行。 我会在星期一回来的。 很抱歉为方便。