This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:具有更高的电感、可减少纹波电流

Guru**** 2508745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521021/tps63700-higher-inductance-to-reduce-ripple-currrent

器件型号:TPS63700

工具/软件:

您好的团队、

保管人的设计与数据表中的典型应用相同、但尝试更改电感以减小纹波电流、如下所示。 你有任何疑问吗?  

Vin = 5V、Vout =-5V、Iout = 30mA rms。

L:22uH (数据表中为4.7uF)

C:4.7 μ F (数据表中为22uF)

此致、

森田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita

    工程师不在办公室。 请在周二之前收到回复。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Morita

    这种类型的更改对于只有降压转换器是等效的。 更大的电感和更小的电容器将增加输出电压纹波并减小相位裕度。 我已经计算了 RHP 零点、它 在使用30mA 负载时看起来很安全、但我不确定客户对输出电压纹波的要求。 通常、电流纹波对于轻负载器件并不重要、因此请与客户确认为什么他们需要牺牲 Vout 纹波来实现更小的电感器电流纹波。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Travis、

    我发布了这篇帖子、但没有理解他们的问题、我的解释是错误的、我对此感到非常抱歉。

    平均电流非常低、因此会降低电感、从而减少 CCM。 这就是它们会降低电感的原因。


    此致、

    森田市