This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:在独立模式下、一路SPI 可以驱动多少个LP5891 Ω

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522547/lp5891-q1-spi-lp5891

器件型号:LP5891-Q1
Thread:LP5891中讨论的其他器件

工具/软件:

我看到论坛之前有人问过、使用菊花链串多个LP5891、最多能串多少个、然后下面给出的答案时32个、但是我在规格书上并没有找到所贴图片、请官方帮忙说明下、独立模式下、一个SPI 菊花链可以驱动多少颗LP5891。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    从芯片层面我们的LED Ω 驱动器 单个菊花链支持32个芯片的级联、但是实际上一个菊花链上可以支持的芯片的数量和interface的驱动能力、时钟速度相关、因此需要具体问题具体分析。Ω

    BR

    Monet Xu