This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:通过 TS2引脚在高电平边沿从关断状态意外唤醒 BQ7697202。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522687/bq76972-unexpected-wake-from-shutdown-on-bq7697202-via-ts2-pin-with-high-edge

器件型号:BQ76972

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 BQ7697202. 以及观察与相关的意外行为 通过 TS2引脚唤醒 SHUTDOWN 。 根据 BQ76972技术参考手册 、设备只能在以下情况下从 SHUTDOWN 模式唤醒:

  • TS2被拉 驱动至低电平 (低于~1.5V)、

  • 施加电压 LD

  • 不限 VCx 引脚电压超过~1.2V

但是、在我的案例中:

  • 我正在申请 直流60V 信号 TS2引脚。

  • a. TVS 二极管 使用 TS2来钳制此电压 低于6V  (在绝对最大限值范围内)。

  • 尽管如此、器件 退出 SHUTDOWN 模式并上电 —尽管如此 TS2未被拉至低电平 手动覆盖。

  • 这是一个 干净的直流信号 、而不是瞬态—不存在下降沿。

这种行为似乎与所记录的唤醒方法相矛盾、我想理解:

  1. 是否存在任何已知的内部机制 这可以解释一下 TVS 钳位行为导致的这种唤醒行为。

  2. TS2上的漏电或 ESD 钳位电流可能会导致 错误唤醒检测

  3. 有任何问题 未记录的限制或边缘情况 与使用 TS2和外部钳位有关?

为完整起见:

  • BQ7697202通过SHUTDOWN()子命令进入 SHUTDOWN 模式。

  • 打开了 无热敏电阻或下拉 TS2。

  • REG18保持未使用状态。

  • TS2仅连接到 A TVS 二极管 以 VSS 为基准、钳位在~5.8V

我想深入了解这是预期行为、还是在系统设计过程中存在回送或 ESD 泄漏的潜在风险。