This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电芯外部平衡电阻器值和推理。

Guru**** 2465650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522587/bq76952-cell-external-balancing-resistors-value-and-reasoning

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 BQ76952 IC 作为模拟前端 IC。 我想问一下电池平衡侧的平衡电阻器。 数据表中提到、在内部电芯均衡情况下、最大均衡电流限制为100mA。 如果 id 想提高、我需要一个由 AFE 支持的外部 MOSFET 电阻电路。 我认为均衡电流是通过差分电压/平衡电阻器计算的、例如(Vc14 - Vc13)/Rbalancing = Isbalancing。 所以,如果我想更高,我是正确的取消平衡? 如果我可以在平衡时增大电流、那么建议的值是多少、例如外部平衡是否存在限制? 理论上我可以选择300mA 甚至是500mA 的平衡吗? 如果是、那么需要注意什么? 这会以任何方式影响 IC 吗? bq76952 IC 的外部侧均衡电流是否有实际最大限制?  

我计划添加一个串联电阻(100 Ω)来限制通过 AFE 的电流平衡、因为我希望几乎所有的电芯均衡电流都流经外部电路。  

我连接了一个考虑实现的基准电路。 请您确认是否有效?

此致、  

G Karthik。