This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:请求原理图审阅。

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513293/tps552882-request-for-schematic-review

部件号:TPS552882

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用  TPS552882设计电路、希望您能帮助审阅我们的原理图以确保没有明显的错误或问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请问这里的客户和应用是什么?

    MOSFET、电感器和输出电容器的器件型号是多少。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Bryce、

    感谢您的答复。

    MOSFET 和电感器的器件型号分别为 SM333NHQG 和 PIC10040-4R7MA。

    负载是一个在启动时消耗近10A 电流并稳定到大约1A 的平均电流的电机。

    您能否帮助确认所选组件是否合适?

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1. 10A 负载将持续多长时间? 使用 R876时、输出电流限制设置为5A。 建议短接 R876。

    建议在 Vin 和 Vout 中添加100uF E 电容器。

    3.我找不到  SM333NHQG。 能否提供数据表?

    4.电感器的 Isat 只有8.5A。 建议更改为16A Isat 电感器。

    建议使用额定电压为50V 的引导电容器。

    6.建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器(首先为2.2 Ω+2.2nF)。

    建议在 Vin 和 Vout 中添加0.1uF 电容。

    确保 VCC 在5V 直流偏置下具有2uF 的有效电容。

    建议将 VCC 电容器连接到 DGND。

    10.遵循布局指南。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    感谢您的答复。

    10A 负载持续时间约为500 µs 。

    由于10A 负载仅持续提供500 µs 、因此在 这种情况下是否仍有必要向输入和输出电容器添加100 µF、并选择饱和电流额定值为16A 的电感器?

    随附 MOSFET 数据表。

    e2e.ti.com/.../SM3323NHQG_5F00_datasheet_5F00_package.pdf

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    考虑到开关周期、IC 稳态为500us、因此有必要保持该状态。 MOSFET 对我来说似乎可以。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    由于 PCB 尺寸限制、我无法 在输入和输出端放置电容器。 相反、我计划 在输入和输出端添加47 µF MLCC、并将电感器替换为 Isat 为14A 的电感器  
    这是否可以接受、或者您有其他建议吗? 非常感谢您的建议。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    添加47uF MLCC 将有所帮助。 请注意 MLCC 的有效电容、确保其具有较大的有效电容。 需要基准验证。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我已经完成了 PCB 布局放置。 我能否私下与您分享该文件、以帮助检查是否存在任何明显的重大问题?

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请给我一个友好的请求。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我还需要  TPS552882此芯片的 PCB 布局。 您能给我发送文件吗? 我向您发送了一个友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    我已经向您发送了一个朋友请求。 请检查并确认。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    今天在中国有一个公共假日。 请期待明天获得解答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    我接受该请求。