This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:VOTG_ACC 和环境温度的精度

Guru**** 2365780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521389/bq25792-accuracy-of-votg_acc-and-ambient-temperature

器件型号:BQ25792

工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

我们目前正在评估 BQ25792。

在数据表中、当环境温度(TJ)为25℃ 时、VOTG_ACC 指定为+3%和-3.5%。

当环境温度(Tj)变化时、此 VOTG_ACC 是否有任何特性?

我们想了解-20℃、0℃ 和50℃ 处 VOTG_ACC 的精度。

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masashi:

    3.5%/3%的精度在-40°C 至125°C 的温度范围内。  我没有-20或50°C 数据。  在0°C 至85°C 范围内、精度提高到-2%至2.5%。  根据下面的数据表曲线、随着 VOTG 设置的降低、精度变为负值更大。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我知道它在所有温度范围内都是+3%至-3.5%、在0°C 至85°C 范围内都是+2%至-2.5%。

    我还知道精度会根据 VOTG 电压而变化。

    此致、

    Masashi