This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:什么可能会导致过冲?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522430/tps62745-what-could-cause-overshoot

器件型号:TPS62745

工具/软件:

下午好、

我 有一个电池供电产品(6 X AA、最大 输入电压9.6V) 、带两个 TPS62745稳压器、用于为主 MCU 生成1.8V 和3.3V 电压。  
1.8V 用于内核电源、而3V3用于为 IO 电源轨和其他 IC 供电。

我想让一些器件因为 MCU 损坏而从现场返厂。

MCU 上的故障与内核电源引脚和 IO 电源引脚上的 EOS 损坏有关、该故障都在1.8V 和3.3V 相关引脚上。

如果考虑(除其他事项外) 输出端发生过冲、我想问一下、什么条件/秒会导致稳压器输出端出现此类过冲?

注释:器件可能会由于振动事件而发生时间功率损耗、如果损耗持续时间较长、则会导致复位。 这是由于蓄电池盒振动、蓄电池会部分断开或短暂断开。

感谢您的关注。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:  

    您能分享原理图吗?  

    此致、

    Gautam