This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173-Q1:BQ25173QWDRCRQ1

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521996/bq25173-q1-bq25173qwdrcrq1

部件号:BQ25173-Q1

工具/软件:

您好团队:

在我们的设计中 ,我们将使用 BQ25173QWDRCRQ1 IC ,我们已经创建了设计,您可以查看它。

输入电压:5V

稳压输出电压:3.3V

充电调节电流 Iout:0.5A

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Tirthal)好

    原理图看起来很好、没有出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复!

    此致、

    Tirthal Patel