This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240-Q1:正常状态下的通信丢失诊断

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521974/tps929240-q1-communication-loss-diagnostic-in-normal-state

器件型号:TPS929240-Q1

工具/软件:

您好的团队、

客户正在按如下所示进行测试、以模拟通信中断:

看门狗时间设置为500ms、在 FS 模式下点亮 LED。

A.  当 CAN-H 短接至  CAN-L 时、929240进入 FS 模式。

b. 但是、当 CAN-H 短接至 GND 或 CAN-L 短接至 FS 时、929240不会进入 VCC 模式。  这是正常结果吗?

根据数据表、进入 FS 模式有两个条件:1.  WDTimer 溢出或2。  FORCEFS = 1.

对于客户的 B 测试、地址和 CRC 在理论上不正确、应该会触发计时器溢出。  但是、客户的实际测试结果是、当 CAN-H 短接至 VCC 或 CAN-L 短接至 GND 时、LED 不再显示流量效应、但此时停止、929240不会进入 FS 模式。  

您能分享一些意见吗? 谢谢

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、  

    当通信总线上没有切换大于 WDTimer 时、TPS929240会进入 FS 模式、  

    客户可以监测 RX 信号以查看是否仍然有切换。 如果是、MCU 需要停止发送数据 的时间> WDTimer、以确保总线处于空闲状态、以便器件运行到 FS 中。