This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116电源路径切换期间的压降

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TIDA-01638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521040/tps2116-voltage-drop-during-tps2116-power-path-switching

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TIDA-01638

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估电源路径开关应用中的 TPS2116、希望您针对以下问题提供技术指导。

【配置】

  • VIN1:VCC_5V

  • VIN2:VBUS

  • Cout:10 μ F

【问题】
当从 VIN1切换到 VIN2或从 VIN2切换到 VIN1时、我们观察到 VOUT 处的瞬时压降为约1V。
我们的目标是将该压降降低到200mV 以内。 但是、将 Cout 增加到10 μ F 以上并没有产生明显的改善。

【问题】

  1. 此行为是否基于 TPS2116的内部工作原理而预期?

  2. 是否有任何建议的措施将压降限制在200mV 以下?

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1.在切换响应时间内、压降是负载电容与负载电流的函数。

    2.也许您可以提高 VIN 的切换阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    VDIP 和 Cout 之间的关系在 TI 的"TIDA-01638应用报告"的第2.2.3章"输出电压骤降和快速切换"中也有具体说明。

    TIDA-01638应用报告:适用于备用电源的无缝切换参考设计
    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf

    根据此公式、为了将 VDIP 保持在大约0.2V、在当前使用环境中可能需要大约50µF 或更高的输出电容器。 可以考虑以此公式作为指南来添加 Cout 吗?

    问题的背景是、此"备用电源无缝切换参考设计"是针对 TSP2121编写的、因此我想知道相同的计算是否适用于 TPS2116。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只需要调整具有 tps2116响应时间的公式。

    本周我要离开。 请预计响应会延迟