This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:内部上拉/下拉配置

Guru**** 2518570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518944/bq25750-internal-pull-up-down-provision

器件型号:BQ25750

工具/软件:

您好、

我们想了解是否有任何内部上拉或下拉可用于以下引脚:

HIDRV1 HIDRV2 LODRV1 LODRV2 BATDRV ACDRV。

因为在 IC 复位或故障情况下、我们需要在这些引脚处进行失效防护配置。

此致、

Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravana、

    对于寄存器可用的 HIDRV1、HIDRV2、LODRV1或 LODRV2引脚、我们没有任何内部上拉或下拉电阻。 您需要这些上拉或下拉电阻用于什么应用?

    可以通过设置 FORCE_BATFET_OFF=1位来禁用 BATDRV。

    可以通过设置 EN_HIZ=1位来禁用 ACDRV。 EN_HIZ=1还将禁用转换器并停止充电。

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我已经提到、出于安全原因、我们正在这些引脚上寻找已定义的配置。  当驱动信号处于非活动状态或发生故障时、下拉电阻器可确保栅极电压为零或接近零、从而有效地使 MOSFET 保持关断状态。

    此致、

    Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravana、

    我会研究一下、并在本周晚些时候再回来联系您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravana、

    感谢您耐心等待这个问题。

    是的、这些引脚上有内部下拉电阻器。

    此致、
    Ethan Galloway