This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:StateOfCharge (REG 0x20)值存在20%的变化

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519074/bq27532-g1-20-variation-in-the-stateofcharge-reg-0x20-value

器件型号:BQ27532-G1

工具/软件:

在我们的当前电路设计中、VCC_SYS 连接到 BQ27532的 CE 和 REGIN、并且在系统断电时 VCC_SYS 变为低电平。

当 VCC_SYS 变为低电平然后恢复为高电平时、当电池电压介于3.2V 和3.7V 之间时、我观察到 StateOfCharge (REG 0x20)具有高达20%的变化。

可能还有其他因素导致出现该问题、但 CE 和 REGIN 转换为低电平是否会导致该问题? 最好将它们改为连接到 VBAT 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ky、

    很抱歉耽误您的时间、以便澄清您的问题与您在3.2V 和3.7V 之间充电时有关? 或者、只要切换 VCC_VSYS、这种变化是否会发生?

    通常、如果在电量监测计唤醒时切换电量监测计(CE)的电源、它只能使用当前电压进行 SOC 计算。 因此、如果您只是在充电或放电并且切换 CE、SOC 将发生变化、因为电池电压可能仍在放松。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这种变化、在放电期间发生、特别是在3.2V 至3.7V 范围内。

    在这种情况下、您是否建议不要切换 VCC_SYS 或将 CE 连接到 VBAT?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ky、

    如果在保持启用测量仪表的情况下、您将获得更好的结果、以便它可以使用库仑计数+电压(而不是仅使用电压)更准确地跟踪 SOC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。